请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01606 
大家好。 我尝试更好地了解 TIDA-01606的控制环路。 我看到在 GI 后、有2个前馈分量。 一个是 W*L*IQ 组件,我认为它用于分离 IQ 和 ID 的控制,这个术语来自 DQ0变换。 另一个是 Vx_d、我不确定为什么要添加它。 这是滤波电容器上的电压 DQ 变换的 d 分量吗?
此外、是否有必要使用标幺值? 这样做是为了简化功耗分析比较、还是对于浮点数学运算有必要?