This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01606:Vx_d 项在电流控制环路中的意义何在?

Guru**** 2604225 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01606

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1351714/tida-01606-what-is-the-significance-of-the-vx_d-term-in-the-current-control-loop

器件型号:TIDA-01606

大家好。 我尝试更好地了解 TIDA-01606的控制环路。 我看到在 GI 后、有2个前馈分量。 一个是 W*L*IQ 组件,我认为它用于分离 IQ 和 ID 的控制,这个术语来自 DQ0变换。 另一个是 Vx_d、我不确定为什么要添加它。 这是滤波电容器上的电压 DQ 变换的 d 分量吗?  

此外、是否有必要使用标幺值? 这样做是为了简化功耗分析比较、还是对于浮点数学运算有必要?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您是对的。 该前馈值是电容器两端电压的 d 分量。

    循环以 pu 为单位写入。 通常、循环也不能写入标幺值。 我在名为 TIDA 010210的参考设计中编写了不在 PU 中的环路。

    谢谢

    此致

    里卡多