第一次更新"PSpice for TI"时、我发现无法使用"建模应用"。 所以我联系你们,大卫让我关闭我的 VPN。 我尝试过,但它不起作用。 因此、我卸载了我的 PSpice 并重新进行了很多次。 但问题仍然存在。 现在我想知道如何下载"PSpice 2023版本"因为我记得我的"2023版本"没有这个问题。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
第一次更新"PSpice for TI"时、我发现无法使用"建模应用"。 所以我联系你们,大卫让我关闭我的 VPN。 我尝试过,但它不起作用。 因此、我卸载了我的 PSpice 并重新进行了很多次。 但问题仍然存在。 现在我想知道如何下载"PSpice 2023版本"因为我记得我的"2023版本"没有这个问题。
尊敬的 Frank:
如果要安装较早版本的 PSpice for TI、请执行以下操作:
卸载 PSpice for TI。
重新启动计算机。
按如下所示设置一个环境变量:
CAD_PSpice_TI_Spice = Regr_Srvr = https://software-dl.ti.com/pspice/S009
另外、请在以下网址下载安装程序:
https://software-dl.ti.com/pspice/S009/setup/PSpice-For-TI_setup.exe
运行此安装文件并报告结果。
此致、
大卫
是否再次运行安装程序? 它提供了相同的结果吗?
请在您的计算机上检查以下路径中的许可证文件夹和文件:
C:\Users\ \AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license
验证 license.txt 是否为空。
此外、请检查安装日志的以下路径:
C:\Users\ \AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall
请在此处发布 cdsPspiceTIlog.txt。
此致、
大卫
这是我的许可证文件。 顺便说一下、这是日志文件:e2e.ti.com/.../6283.cdsPspiceTIlog.txt
尊敬的 JC:

我本来打算这样做的。 但我不确定应该编辑哪个环境变量、因此我创建了一个新变量、正如您所说的那样。 这样可以吗? 然后打开 PSpice for TI。

如您所见、它将成为2024版、尽管我记得我下载的 PSpice 版本是2023版。 因为我记得我从大卫给我的链接下载了它,而不是官方网站。 但它是可以的,只是让它像这样。 以下是日志文件:
e2e.ti.com/.../7080.LicLog.txt
弗兰克
尊敬的 David:
如您所述、该文件夹中填充了多个文件。

以下是有关 pspmetadata.db 文件的信息:

和 LibraryUpdate.log:

e2e.ti.com/.../6523.LibraryUpdate.log
弗兰克
尊敬的 Frank:
您是否可以尝试以下内容并报告?
请尝试在注册表中清除工作区、如果有用、请进行清除。 为此:
如果问题仍然存在、请确认以下事项:
大卫