This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:有关使用"建模应用程序"的问题

Guru**** 2604665 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1335584/pspice-for-ti-a-problem-about-using-modeling-application

器件型号:PSPICE-FOR-TI

 第一次更新"PSpice for TI"时、我发现无法使用"建模应用"。 所以我联系你们,大卫让我关闭我的 VPN。 我尝试过,但它不起作用。 因此、我卸载了我的 PSpice 并重新进行了很多次。 但问题仍然存在。 现在我想知道如何下载"PSpice 2023版本"因为我记得我的"2023版本"没有这个问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我找不到您提供的与此相关的任何旧票。 但是,关闭 VPN 的建议听起来很熟悉。

    您是否可以通过 WebEx 通话来讨论这个问题? 我也可以拉扯 Cadence、因为它不清楚问题的根源所在。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我找到了。 它是由陈凯琳提交的,所以我没有以你的名义。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    如果要安装较早版本的 PSpice for TI、请执行以下操作:

    卸载 PSpice for TI。

    重新启动计算机。

    按如下所示设置一个环境变量:  

    CAD_PSpice_TI_Spice = Regr_Srvr = https://software-dl.ti.com/pspice/S009

    另外、请在以下网址下载安装程序:  

    https://software-dl.ti.com/pspice/S009/setup/PSpice-For-TI_setup.exe

    运行此安装文件并报告结果。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    有一个小问题:我无法打开您发送给我的链接:

    顺便说一下、如何获取旧版本的 PSpice 访问密钥? 如果我使用新的访问密钥、似乎是错误的。

    此致、

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    指向下载的链接正确。 这不是环境变量、而是.exe 文件

    请下载它、然后设置您的环境变量。  

    确保已卸载 PSpice for TI、并且已重新启动计算机。

    然后运行新的安装程序。

    每个用户获取一(1)个访问密钥。 如果您提交另一个申请、您将获得相同的访问密钥。

    访问密钥将适用于您的安装。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许可证文件有问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否再次运行安装程序? 它提供了相同的结果吗?

    请在您的计算机上检查以下路径中的许可证文件夹和文件:

    C:\Users\ \AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license

    验证 license.txt 是否为空。

    此外、请检查安装日志的以下路径:

    C:\Users\ \AppData\Roaming\Cadence\PSpiceTIInstall

    请在此处发布 cdsPspiceTIlog.txt。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     这是我的许可证文件。 顺便说一下、这是日志文件:e2e.ti.com/.../6283.cdsPspiceTIlog.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    许可证的日期有点可疑。

    我会在下周出去,但 JC 会跟你跟进。  

    中国有很多其他工程师也遇到了这个问题。 解决后、我们会将其推广到其他受影响的应用中。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    "你是什么人? 您能告诉我如何解决我的许可证问题吗?

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    由于您有最新版本的 PSpice for TI、请查看...\Cadences\VBL\TI_PSpice_231\license 中的许可证文件。 应出现如下行:

    Feature s_PSpice_TI cdslmd 23.1 2024年7月29日未计算\

    此致、

    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    幸会。 以下是您说过的许可证文件(231文件):

    但我对此有一个疑问:

    为什么要检查 TI_PSpice_231文件、但要检查 TI_PSpice_174文件? 我实际下载的版本是 PSpice for TI 2023。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    我想您已经安装了最新版本、即23.1:

    不管怎样、许可证文件是最新的。 但是、安装日志显示错误:无法连接以建立凭据。  

    请设置环境变量  CD_许可证_质量保证_ 测试  并尝试启动 PSpice for TI、然后与我们共享日志文件。

    谢谢。
    简体中文

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 JC:

    我本来打算这样做的。 但我不确定应该编辑哪个环境变量、因此我创建了一个新变量、正如您所说的那样。 这样可以吗? 然后打开 PSpice for TI。

    如您所见、它将成为2024版、尽管我记得我下载的 PSpice 版本是2023版。 因为我记得我从大卫给我的链接下载了它,而不是官方网站。 但它是可以的,只是让它像这样。 以下是日志文件:

    e2e.ti.com/.../7080.LicLog.txt

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    请参阅以下文档:

    打开文件夹:C:\CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir

    该文件夹是否填充了相应文件?

    pspmetadata.db 文件的大小是多少?

    该文件的日期是什么?

    请将文件 LibraryUpdate.log 的内容发布  

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    如您所述、该文件夹中填充了多个文件。

    以下是有关 pspmetadata.db 文件的信息:

    和 LibraryUpdate.log:

    e2e.ti.com/.../6523.LibraryUpdate.log

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Frank。

    我已经用 Cadence 打开了一个案例。 这对中国的许多用户都产生了影响、但对其它国家的用户却没有影响。 且库下载成功。

    我已经用它们将其设置为最高优先级。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    欢迎 David、

    如果有新消息、请通知我。

    弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的耐心。 尚未更新。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您能否提供以下信息:


    1.共享一个显示 TI 器件未加载的图像。
    2.这些机器上的语言设置是什么?
    3.从用户处共享 capture.ini 文件。 在会话日志中检查 capture.ini 的路径。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Frank:

    您是否可以尝试以下内容并报告?

    请尝试在注册表中清除工作区、如果有用、请进行清除。 为此:

    1. 关闭 PSpice for TI
    2. 打开注册表编辑器并转至 HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Orcad\CaptureLogo\23.1.0 Pspice_Install
    3. 删除23.1.0文件夹


     

    1. 现在、再次启动 PSpice for TI、看看它现在是否起作用。


    如果问题仍然存在、请确认以下事项:
     

    1. 如果.db 文件存在或不在$CDS_SPB_HOME\cdssetup\pspTILibDir\中
    2. 如果。 OLBS 位于上述位置。

    大卫