This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01634:请求的 Altium 文件

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01634, LMG1210EVM-012

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1345560/tida-01634-altium-files-requested

器件型号:TIDA-01634
主题中讨论的其他器件: LMG1210EVM-012

您好、TI 团队:

我正在为此评估板寻找 CAD 数据库(Altium Designer)。 我的客户希望使用这种特定的评估板、但设计的可制造性特征比预期的要小一些。 他们希望在未来的设计中使用此产品、但需要在执行此操作之前修改设计文件。 我提供了 SNOR026设计作为使用同一器件的替代方案、但他们坚决认为它必须是 TIDA-01634。

我从光绘文件中看到它是在 Altium 中设计的。 他们要求我的团队将光绘文件转换为 Altium Designer、因此第一站是查看我们是否可以获得本机 Altium 设计文件。

在网站上,我只能访问 Altium outjob 文件,而不能访问 pcbdoc 文件。 我这是您可以发送给我们进一步评估的东西吗?

谢谢。

托尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我们在这方面的专家将在下周初离职。 我会提醒他有关设计文件的请求。 但这将是下星期开始,他可以研究。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我已查看了参考设计、并将该主题重新分配给我在网络上看到的设计文件之一上看到的人。 他应该能够帮助或联系可以处理此请求的人员。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    我联系了设计 TIDA-01634的工程师、经过研究后找到了设计文件。 我无法找到此特定参考设计的文件。  

    设计此参考设计的工程师将我们参考了具有相应设计文件的 LMG1210EVM-012。

    可在此处找到相关链接。  https://www.ti.com/tool/LMG1210EVM-012#design-files

    请确认这是否解决了您的问题。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很遗憾、这并不是因为此请求特定的硬件设计是 TIDA-01634设计、我们的客户在这方面不灵活。 遗憾的是、我们的方法是将光绘文件转换为 Altium。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Tony:

    我 看了另一个渠道,关于 Altium 的设计文件位置,这一个也是空白的。 我从未尝试过将光绘文件转换回 Altium 设计文件、老实说、我不知道我们的软件版本是否支持此类功能。

    我将联系并看看这是否可能、还会联系以查看设计文件可能位于哪个其他存储库中。  

    这可能需要几天时间、因为我必须接触各种资源。 我已经用尽了"容易"的途径。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有必要。 我的团队专门从事这方面的工作、但如果我们拥有原始数据总是更好、并且我们可以在客户构建过程中节省一些时间和资金。

    感谢您继续检查。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、感谢您的确认。 通常我希望在驱动器位置找到 Altium 设计的文件、该驱动器位置也有 EVM 文件数据、位于不同的文件夹中。 出于某种原因、TIDA 在那个驱动器上的展示好像没有上传超过一定的时间范围。

    我很高兴您确认您可以支持、但这不是首选方法。 我会根据您的评论来标题并关闭该主题。

    此致、