主题中讨论的其他器件: LMG1210EVM-012
您好、TI 团队:
我正在为此评估板寻找 CAD 数据库(Altium Designer)。 我的客户希望使用这种特定的评估板、但设计的可制造性特征比预期的要小一些。 他们希望在未来的设计中使用此产品、但需要在执行此操作之前修改设计文件。 我提供了 SNOR026设计作为使用同一器件的替代方案、但他们坚决认为它必须是 TIDA-01634。
我从光绘文件中看到它是在 Altium 中设计的。 他们要求我的团队将光绘文件转换为 Altium Designer、因此第一站是查看我们是否可以获得本机 Altium 设计文件。
在网站上,我只能访问 Altium outjob 文件,而不能访问 pcbdoc 文件。 我这是您可以发送给我们进一步评估的东西吗?
谢谢。
托尼