请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00366 主题中讨论的其他器件: AMC1311
尊敬的 TI 团队:
在第19页的"设计指南:TIDA-00366"中、文本内容如下:
'AMC1311的输出由截止频率约为94kHz 的差分滤波器(R75、R80和 C52的组合)进行滤波。'
但是、根据图14中提供的 R75、R80和 C52的电流值、似乎无法实现94kHz 的截止频率。
如果您能验证这些信息并提供正确的元件值来达到预期的截止频率、我将不胜感激。
感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。
此致、
金相勋