This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00366:差分滤波器的截止频率存在差异

Guru**** 2773145 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00366, AMC1311

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1347208/tida-00366-discrepancy-in-cutoff-frequency-of-differential-filter

器件型号:TIDA-00366
主题中讨论的其他器件: AMC1311

尊敬的 TI 团队:

在第19页的"设计指南:TIDA-00366"中、文本内容如下:

'AMC1311的输出由截止频率约为94kHz 的差分滤波器(R75、R80和 C52的组合)进行滤波。'

但是、根据图14中提供的 R75、R80和 C52的电流值、似乎无法实现94kHz 的截止频率。

如果您能验证这些信息并提供正确的元件值来达到预期的截止频率、我将不胜感激。

感谢您投入宝贵的时间给予大力支持。

此致、

金相勋

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanghun:

    感谢您评估 此参考设计并就此问题与我们联系。

    我同意您的看法、认为这里可能有误、因为对于 R75、R80和 C52:

     -时间常数为 Tau = 4.7kΩ* 2 * 0.01uF = 94uS  ,因此截止频率为 f=1/(2*pi*Tau )=  1.694kHz

    有关 R12、R15和 C11滤波器的信息、请参阅第15页底部的说明:

     -时间常数为 Tau = 4.7kΩ* 2 * 180pF = 1.692uS ,因此截止频率为 f=1/(2*pi*Tau )= 94.1kHz。

    我们将在下一个修订版本中更正此问题。

    此致、

    杰罗姆·尚