This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10352:知道参数

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP10352, CSD18504Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1341299/pmp10352-knowing-about-the-parameters

器件型号:PMP10352
主题中讨论的其他器件: CSD18504Q5A

您好!

我是来自 Magnetika 的 Guillermo Durà ó n。

我们正在尝试创建我们自己的具有利兹线和 E 芯的变压器。 此时、作为第一个原型、我们将使用您的 PMP10352隔离反激式转换器作为基准。

因此、我们采用正确的焊盘连接变压器的端子。 目前、我们只执行一个和两个绕组、因为它更容易。

在仿真中、我们可以看到每当变压器出现泄漏时、FET 的 VDS 信号中都会出现大量振铃、参考设计中使用的变压器的额定电压为40 VDS、因此、我认为它可能会被烧毁。 我有两个关于此参考设计的问题。

实际变压器中是否存在所用脉冲的漏电感? 这个多少钱?

在实践中、通过 FET 的电流和电压中是否产生过大量的振铃?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!

    该变压器从初级侧到次级侧的升压匝数比为1:4。  0A 时的标称电感为10uH。  最大漏电流额定值为0.18uH (1.8%)。  此类变压器的泄漏电流通常为1-2%。  实际的泄漏电流可能小于这个值、但我没有测量它。

    我已经将 FET 的漏极连接到具有12V 输入和360mA 负载的 PWRGND 波形。  峰值电压小于30V。

    D1/R1/C4是一个 RCD 钳位、可限制初始关断电压尖峰。  初始电压尖峰后的电压振铃可以通过漏极到 PWRGND 之间的 R/C 缓冲器进行抑制、但本设计不包含其中一个。

    FET 电流波形的前沿将在通过电流感应电阻器 R8的栅极驱动电流脉冲中产生电压尖峰。  R6/C13将过滤这种电压尖峰。

    谢谢。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    感谢您对 FAST 的支持。  

    现在、我将尝试在 LTSpice 中对您告诉我的值进行仿真。 基于此、我为您在反激式参考设计中使用的变压器创建了以下模型。 耦合值基于您指定的泄漏电感、 次级电感基于匝数比和脉冲电子器件的产品说明书。  

    整个原理图包括从参考设计 PMP10352中提供的原理图中使用的所有元件、但使用的晶体管为 BSC050N04LS、因为我没有它的 SPICE 模型。 然而、该晶体管与所用 CSD18504Q5A 的规格相匹配。

    那么、我的问题是、您建议如何在 LTSpice 中对变压器进行建模? 因为波形显示了大量的振铃。

    提前感谢、

    吉列尔莫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Guillermo、您好!

    很遗憾、我们不是建模专家或 LT Spice 专家、因此我们很难帮助您进行仿真。

    一般来说、您采用上述方法的方向似乎正确、我想您可能在模型中缺少一些有助于抑制振铃的电阻。  

    很抱歉没有为您提供更多帮助。

    谢谢。

    罗伯特