This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP22650:关于布局文件的问题

Guru**** 2608105 points
Other Parts Discussed in Thread: PMP22650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1340889/pmp22650-questions-on-layout-file

器件型号:PMP22650

您好

我的客户计划 按照 PMP22650的布局文件构建该 PMP22650。  

在使用布局文件构建 PCB 之前、我们有几个问题需要澄清。

  1. 我们可以使用35微米铜厚(1盎司铜 )作为顶层和底层吗? 对于按照原始设计排列的其余层、镀   铜厚度为61um (2盎司铜)  
  2. 对于所有 φ0.20mm μ m、φ0.25mm μ m 通孔、我们可以使用树脂堵塞+ POFV (镀过填充通孔)来制造它们。
  3. 在光绘文件中,如下文所示,非电镀通孔(NPTH)与填充树脂的孔之间的距离小于0.400mm。 如果按照 Gerber 数据进行测量,树脂将流入 NPTH 并留在 NPTH 壁上,从而导致孔径更小,影响您侧的组装和方向。 我们是否可以将它们稍微分开、以使它们之间的距离
  4. 如下所示的位置、 NPTH 孔的开口过大、相邻导体上可能会露出覆铜。 我们是否能够缩小开口并适当地移动导体以避免暴露铜?  
  5. 如下图所示、一些 NPH 与内层线之间的间距不够。 我们是否可以稍微移动线条以增加孔与线之间的距离?  
  6. 如下图所示,图中的2个蓝色孔是相同的网络,但第 L6层中只有一个孔有填充。  

   

我们是否还可以在另一个孔中添加 PAD 以使它们连接起来,这不会影响网络? 使其符合以下条件?

8、   在第2层和第7层, 由于内层的无铜区非常大,因而出现气泡,在层压过程中很容易出现胶液不足的情况,导致层压脱的风险。  

原始布局如下所示  

    我们是否可以在第2层和第7层上添加虚拟铜,如下所示? (添加的铜应远离所有电路和钻孔。)