This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:DESAT 保护电路消隐时间问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1339417/tida-01605-desat-protection-circuit-blanking-time-problem

器件型号:TIDA-01605

您好

D8在此电路中的用途是什么。
因为如果 C34在消隐时间内存在、那么在第一个栅极脉冲之后、C34将被充电、除了 复位信号之外无法对其放电。
如果没有复位信号、该电容器电压将达到5.1V 并触发比较器。  
为了应对这种情况、应该在栅极脉冲之后有一个复位脉冲。  
此电路似乎不完整。  

此致

达米斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Damith:  

    D8:它被用来生成所需的压降、正如等式14中给出的那样。  

    复位功能:如原理图文件(https://www.ti.com/lit/pdf/tidrvt3)所示、可以在 OUTB (ISO7721QDRQ1)信号通过 Q3启用"复位"、从而为 C34提供放电路径。

      

    此致、  

    绍里亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢

    该二极管必须用于压降以外的其他目的。  

    如果 是 这样完成的复位、则每个栅极脉冲的开头都应有一个单独的复位脉冲、这似乎很不寻常。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  


    二极管可防止电容器 C34通过另一条路径(通过 R26)放电。 一旦 检测到过冲(电容器已充电)、它将保持故障、直到发送 RESET 信号。 只有通过 RESET 信号才能激活放电电路、且电容器可以放电。