请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01605 您好
D8在此电路中的用途是什么。
因为如果 C34在消隐时间内存在、那么在第一个栅极脉冲之后、C34将被充电、除了 复位信号之外无法对其放电。
如果没有复位信号、该电容器电压将达到5.1V 并触发比较器。
为了应对这种情况、应该在栅极脉冲之后有一个复位脉冲。
此电路似乎不完整。

此致
达米斯
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好
D8在此电路中的用途是什么。
因为如果 C34在消隐时间内存在、那么在第一个栅极脉冲之后、C34将被充电、除了 复位信号之外无法对其放电。
如果没有复位信号、该电容器电压将达到5.1V 并触发比较器。
为了应对这种情况、应该在栅极脉冲之后有一个复位脉冲。
此电路似乎不完整。

此致
达米斯
尊敬的 Damith:
D8:它被用来生成所需的压降、正如等式14中给出的那样。
复位功能:如原理图文件(https://www.ti.com/lit/pdf/tidrvt3)所示、可以在 OUTB (ISO7721QDRQ1)信号通过 Q3启用"复位"、从而为 C34提供放电路径。

此致、
绍里亚