This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00982:将 TIDA-00982的充电电流提高到4.5A 所需的变更

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00982

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1340263/tida-00982-changes-required-to-increase-charging-current-of-tida-00982-to-4-5a

器件型号:TIDA-00982

您好!  

我的团队致力于根据参考设计 TIDA-00982、为运行非军用无人机的2S LIHV 设计打造充电器。 相关文档中提到了最大充电电流可设置为4A。

在这方面、我想知道我们应该做出哪些更改、以及如果我们可以将2S 电池(随附数据表)的电流增加到4.5A、以便按照这项要求以2C 进行充电。

e2e.ti.com/.../datasheet-for-2s2.25ah.pdf

此致、

巴尔克鲁什纳瓦格马尔  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Balkrushna:

    由于下面显示的充电器电感器和 FET 的额定值足够高、  

    唯一的变化需要是下面所示的 ISET 电阻分压器。   

    充电器数据表提供了有关如何确定这些电阻器的公式。  

    此致、

    杰夫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Jeff!

    此致、

    巴尔克鲁什纳