请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00982 您好!
我的团队致力于根据参考设计 TIDA-00982、为运行非军用无人机的2S LIHV 设计打造充电器。 相关文档中提到了最大充电电流可设置为4A。

在这方面、我想知道我们应该做出哪些更改、以及如果我们可以将2S 电池(随附数据表)的电流增加到4.5A、以便按照这项要求以2C 进行充电。
e2e.ti.com/.../datasheet-for-2s2.25ah.pdf
此致、
巴尔克鲁什纳瓦格马尔