This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP8740:PMP8740电感器设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP8740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1335031/pmp8740-pmp8740-inductor-design

器件型号:PMP8740

团队、您好!

我们正在编制2kW 参考设计。  请分享 PMP8740参考设计的 T1 (相移全桥)、T2、T3 (相移全桥)、L2 (相移全桥)、L6 (PFC)的设计详细信息。

请分享导线数量、线规、匝数以及制造的其他详细信息。

谢谢。此致、

R·基兰

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kiran:

    很抱歉我们没有这些信息、这些信息是磁体供应商专有的。

    谢谢。

    罗伯特