请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PMP8740 团队、您好!
我们正在编制2kW 参考设计。 请分享 PMP8740参考设计的 T1 (相移全桥)、T2、T3 (相移全桥)、L2 (相移全桥)、L6 (PFC)的设计详细信息。
请分享导线数量、线规、匝数以及制造的其他详细信息。
谢谢。此致、
R·基兰
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.