This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSPICE-FOR-TI

Guru**** 2608215 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1314722/pspice-for-ti-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI
主题中讨论的其他器件:LM5185

您好!

我有这个与安装 PSPICE for TI 有关的问题。 我不知道该怎么办。 因为我无法使用 PSPICE for TI、可以为您提供帮助。

谢谢!

C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biellmann、

    您能否检查以确保您的许可证存在。  

    您可以在 C 驱动器中找到它。 %APPDATA%\Roaming\Cadence\VBL\TI_PSpice_174\license

    在那里、您应该会找到一个 license.txt 文件、

    此外、此处还有一个链接、用于验证您是否具有正确的访问权限。  

    https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    我验证了链路且连接正常(成功连接)。 我没有找到您发送给我的链接。 此链接的起点是什么?

    此致、

    C·比尔曼

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在搜索面板中、如果输入$APPDATA%、则应转到 C:\Users\'username'\AppData\Roaming

    我有一个额外的漫游在上面的路径。

    下面是我的路径:

    C:\Users\a0187457\AppData\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我有以下文件: %APPDATA%\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license.txt。

    我使用该链接、可以访问 https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html

    我不明白为什么无法打开程序。

     

    我有什么问题吗? 我不明白。

    谢谢你。

    C·比尔曼

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    您是否可以检查该许可证文件并验证它不是空的? 请将其与以下文件一起发布在此处:

    %APPDATA%\Cadence\PSpiceTIInstall\cdsPspiceTIlog.txt

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如何插入文件? 我尝试插入、但当您输入 URL 时它不起作用。

    C·比尔曼  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当您回复时、方框底部应该有一个"插入"。 选择影像/视频/文件。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../3377.license.txt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这对我来说很好。

    下面是我们接下来要尝试的操作:

    设置一个环境变量来跟踪正在发生的情况。 有关如何执行该操作的链接:  

    https://support.cadence.com/apex/ArticleAttachmentPortal?id=a1Od0000002JpmoEAC&pageName=ArticleContent

    如果您使用的是 VPN、请将其关闭并重试。

    如果 VPN 关闭(或关闭它没有帮助)、请通过环境变量  CDS_LIC_QA_TEST 将文件设置发送给我

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我尝试创建一个帐户、但由于我不知道主机 ID、因此未能创建该帐户?

    它在哪儿?  

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是之前发布的一篇文章、其中包含相关说明。

    PSPICE-FOR-TI:许可证问题-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    您是否能够安装?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、我无法安装它。 我不知道该怎么做。

    此致、

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否按照之前链接的帖子中的说明进行了操作?

    具体而言、

    1. 创建一个名为"CDS_LIC_QA_TEST"的新环境变量、并将其设置为如下所示的文本文件:
    2. 关闭并启动 PSpice for TI 并运行仿真。 文件将被创建。 看到错误后、立即关闭工具。
    3. 现在可以将环境变量重命名为其他变量或直接将其删除、以便日志文件不会不断增加。
    4. 在此处发布 LicLog.txt 文件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    您是否能够更新环境变量并收集数据?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有时间让这个环境变得更好。 我必须看看如何做在窗口11。 我还有一个问题。 当我打开 excel 文件时: LM5185-DESIGN-CALC 某些行存在显示问题(见文档)。 如何解决此问题、因为我可以修改尺寸? 对于 Vin (min)最大输出功率的示例、我有:#NOM? 宽.

    谢谢!

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    您能尝试重新连接文件吗? 我看不到文档(显示问题)。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于 PSPICE for TI、由于安全原因、我无法在我的计算机中创建一个可变环境。 我认为这是不可能的,在我的电脑安装你的软. 您是否具有 LM5185模型的非加密版本?

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    让我找到这款产品的工程师、我们会尽快与您联系。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cedrick、您好!

    很遗憾听到使用工具时出现问题。   

    1.关于未加密模型、我们只能根据 NDA 共享。  您是否与 TI 签订了 NDA? 一旦确认、我可以直接或通过您所在地区的销售团队将模型通过电子邮件发送给您。  

    2. 您是否在以下链接下载了最新的计算器?  https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-L5I2HJNedi/REV-3.1/LM5185-DESIGN-CALC.xlsx

    您还应该需要启用 Excel 的宏。 该电子表格是在 Microsoft Office Standard 2019中创建的。  我刚打开文件、下面是一个快照:

     

    如果您在设计计算器方面仍有问题、请告诉我。  

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我很高兴的是 Microsoft 365企业版应用程序。 当我打开文件,它说,与他的内容有问题。 它纠正了错误、但没有全部纠正。 我不知道该怎么办。 似乎有一个问题的列的大小,但我不能修改它。

    对于 PSPICE TI、什么是 NDA?

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    NDA =保密协议。 这是 TI 与您/您的公司之间的法律文档、确保不共享 TI 知识产权。

    请咨询您的法律部门、了解贵公司是否与 TI 签订了 NDA。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    Vitesco 与德州仪器签订了 NDA。

    C·比尔曼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biellmann、

    我还没有见过来自友好的人。 让我跟他跟进。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Biellmann、

    我刚刚通过电子邮件将未加密模型发送到您的工作电子邮件地址。  祝你好运!

    此致、

    友好

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,由于安全问题,您可以发送给我以 zip 格式压缩的未创建模型。  

    C·比尔曼