主题中讨论的其他器件:LM5185
您好!
我有这个与安装 PSPICE for TI 有关的问题。 我不知道该怎么办。 因为我无法使用 PSPICE for TI、可以为您提供帮助。

谢谢!
C·比尔曼
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有这个与安装 PSPICE for TI 有关的问题。 我不知道该怎么办。 因为我无法使用 PSPICE for TI、可以为您提供帮助。

谢谢!
C·比尔曼
您好、Biellmann、
您能否检查以确保您的许可证存在。
您可以在 C 驱动器中找到它。 %APPDATA%\Roaming\Cadence\VBL\TI_PSpice_174\license
在那里、您应该会找到一个 license.txt 文件、
此外、此处还有一个链接、用于验证您是否具有正确的访问权限。
https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html
大卫
您好!
我有以下文件: %APPDATA%\Roaming\Cadences\VBL\TI_PSpice_174\license.txt。
我使用该链接、可以访问 https://cdsplicwc.cadence.com/chws/test/connection.html。
我不明白为什么无法打开程序。
我有什么问题吗? 我不明白。
谢谢你。
C·比尔曼
这对我来说很好。
下面是我们接下来要尝试的操作:
设置一个环境变量来跟踪正在发生的情况。 有关如何执行该操作的链接:
如果您使用的是 VPN、请将其关闭并重试。
如果 VPN 关闭(或关闭它没有帮助)、请通过环境变量 CDS_LIC_QA_TEST 将文件设置发送给我
大卫
这是之前发布的一篇文章、其中包含相关说明。
PSPICE-FOR-TI:许可证问题-仿真、硬件和系统设计工具论坛-仿真、硬件和系统设计工具- TI E2E 支持论坛
Cedrick、您好!
很遗憾听到使用工具时出现问题。
1.关于未加密模型、我们只能根据 NDA 共享。 您是否与 TI 签订了 NDA? 一旦确认、我可以直接或通过您所在地区的销售团队将模型通过电子邮件发送给您。
2. 您是否在以下链接下载了最新的计算器? https://dr-download.ti.com/design-tools-simulation/calculation-tool/MD-L5I2HJNedi/REV-3.1/LM5185-DESIGN-CALC.xlsx
您还应该需要启用 Excel 的宏。 该电子表格是在 Microsoft Office Standard 2019中创建的。 我刚打开文件、下面是一个快照:

如果您在设计计算器方面仍有问题、请告诉我。
此致、
友好