请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:PSPICE-FOR-TI 用户身份验证
-> "尝试使用相同访问密钥连接的机器太多。 "
您可以重置 TI PSpice 原有安装。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
用户身份验证
-> "尝试使用相同访问密钥连接的机器太多。 "
您可以重置 TI PSpice 原有安装。
嗯、这很不寻常。
您能为我提供以下信息吗?
对于许可证:
%appdata%\Cadences\VBL\TI_PSpice_231 (或174)\license。 应该有一个名为 license.txt 的文件。
确认环境变量,尤其是 CDS_LIC_FILE。 您对该值有什么看法?
我们来检查安装记录。
%appdata%\Cadence\PSpinceTIInstall。 请在此处发布 cdsPspiceTIlog.txt 文件。
如果在搜索窗口中输入%appdata%,则它是您本地 C:\\Users\UserName \AppData\Roaming 目录路径的快捷方式。
此致、
大卫