This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:PSpice for TI:尝试使用相同访问密钥进行连接的机器太多

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325372/pspice-for-ti-pspice-for-ti-too-many-machines-attempting-to-connect-with-the-same-access-key

器件型号:PSPICE-FOR-TI

用户身份验证  

 -> "尝试使用相同访问密钥连接的机器太多。  "

您可以重置 TI PSpice 原有安装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Toshinori-San、

    我将提交所有旧安装被禁用。 应该在下周早些时候进行。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的旧安装已被禁用。  

    现在、您应该能够完成新的安装。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    完成安装。  谢谢你。

    但 错误  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗯、这很不寻常。

    您能为我提供以下信息吗?

    对于许可证:

    %appdata%\Cadences\VBL\TI_PSpice_231 (或174)\license。 应该有一个名为 license.txt 的文件。  

    确认环境变量,尤其是 CDS_LIC_FILE。 您对该值有什么看法?

    我们来检查安装记录。

    %appdata%\Cadence\PSpinceTIInstall。 请在此处发布 cdsPspiceTIlog.txt 文件。

    如果在搜索窗口中输入%appdata%,则它是您本地 C:\\Users\UserName \AppData\Roaming 目录路径的快捷方式。

    此致、

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该工具是否已开始工作?

    大卫