This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP10081:TPS40210

Guru**** 2901510 points

Other Parts Discussed in Thread: LM393, PMP10081, LM2904, TPS40210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323702/pmp10081-tps40210

器件型号:PMP10081
主题中讨论的其他器件: LM2904、LM393、 TPS40210

 此处给出了该设计的栅极电压、

  1. 它不是方波、输出电压会随着  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    对于此类少量信息、很难帮助您进行故障排除:

    1. 与 PMP10081原理图相比、您是否进行了任何更改?
    2. 您的测量条件(VIN、负载等)是什么?
    3. 输出电压是否增加到超过设定点? 如果需要、您是否已检查反馈电阻器是否已正确连接?

    此致

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的设计中、VIN (min):15V、VIN (max):24V

    根据设计确定输出设定电压为14.2v

    将输出电阻器正确连接至

    设置频率:300kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我使用了 LM393PWR 运算放大器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    LM393是一种比较器。 您需要一个实际的运算放大器(例如 LM2904)才能使该电路正常工作。

    此致

    马库斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    无负载时、输出电压恒定为14.2v、但如果我们连接负载、则输出电压变为0.6V

    负载是50欧姆电阻器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电感器值为64uH

    这里、我在 CCM 模式下使用了68uH、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    输出电压电平是否随负载电阻而变化?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    上面的问题已经解决了、但现在我又遇到了另一个问题、即使我连接了60W 的灯泡、最大输出电流也是0.2A。

    根据设计、最大输出电流为1A

    R17:200K

    R16:0r

    C19:1nf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    您是否在使用与 PMP10081中相同的输出电容器和耦合电感器? 否则、您很可能需要调整补偿元件、以获得稳定的系统。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助

    我对于计算还有另一个疑问耦合电容器的值是4.7uf 那么为什么要添加20uf (10uf 并联)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nithin:

    由于耦合电容器通常是陶瓷电容器、因此还需要考虑直流偏置效应。

    此外、当使用耦合系数过高的电感器时、SEPIC 中还存在循环电流的影响。 此处可以使用较大的交流耦合电容。 另见: /cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/234/SEPIC-Converter-Benefits-from-Leakage-Inductance-final.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果控制器连接到上述电路、则 DS/EN 引脚为高电平有效关断命令、因此我们可以将其保持悬空。

    您能否解释一下给定电路的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是一个具有迟滞功能的 UVLO 电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个疑问

    有2个公式用于计算输出电容器:一个是从 TPS40210数据表中获取的、另一个是从 SEPIC 转换器设计手册 AN-1484中获取的。

    我应该怎样计算输出电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我还有一个疑问

    有2个公式用于计算输出电容器:一个是从 TPS40210数据表中获取的、另一个是从 SEPIC 转换器设计手册 AN-1484中获取的。

    我应该怎样计算输出电容?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电容的选择取决于您的应用要求。 如果您希望具有负载瞬态、最好使用 TPS40210数据表中的公式 、因为它提供了更大的裕度(或者您使用更精确的基于阻抗的计算方法、如下所示: https://www.ti.com/document-viewer/lit/html/SSZTCQ4)。 如果您只关心纹波、那么可以使用应用手册中的公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供宝贵信息

    能否给我解释一下电流控制环路?

    您如何通过 R17电阻器控制恒定电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Nithin、有两个环路相互竞争。 电流由 R14检测、具有来自 U2A 电路的一定增益级、可由 R17调整该增益级以生成分压至 FB 的电压(CS)。 这意味着控制器会首先将电流调节到 FB 电压。 最终、电池将被充电至由电压环路(R18/R19)设定的特定电压。 然后 D5关闭、D4开启、 转换器跳至13.8V 的电压调节  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果1A 正流经二次绕组、则 R14两端的压降为 IR =1*0.025=0.025V  

    反馈环路增益为1+RF/R1=1+200/1=201

    VO=GAIN*Vin=201*0.025=5.025V

    实际上、我们需要2.5V 输出电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有两个公式可用于计算电流感应电阻器的值、

    我应该采取什么措施?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    要计算感应电阻、只需计算流经 MOSFET 的峰值电流并增加一些裕度即可。 您可以使用 TI Power Stage Designer (www.ti.com/powerstage-designer)等工具来执行该操作。

    您公布的第二个公式适用于升压转换器、因此不适用于 SEPIC 设计。 您也可以在电源拓扑手册(www.ti.com/.../slyu036.pdf)中查找公式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    流经 MOSFET 的峰值电流:3A

    visns 阈值:150mV、Rsns = 150mV/3A=50m Ω

    这是正确的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果您的最大峰值电流(包括效率)为3A、对于负载瞬变和温度影响、您仍应留有一定的裕度、例如增加30%。 您使用的公式是正确的、但您还需要检查 VOCP 为120mV 或180mV 时的条件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    能否解释一下如何计算电压反馈补偿?

    我曾尝试过 Powr 设计工具、但我需要了解 THEORTICALLY

    交叉 FREQ 是否为开关 FREQ 的1/10?

    在0.15KHZ 处计算零点、

    极点频率为15kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Power Stage Designer 工具不支持环路计算器中的 SEPIC 拓扑、因为 SEPIC 传递函数非常复杂。

    一般而言、如果误差放大器允许如此高的带宽(GBWP 的1/100是合理的)并且它是降压派生拓扑、则只能使用1/10的开关频率。

    如果这是升压/降压/升压衍生拓扑(例如反激式、SEPIC)、您必须考虑右半平面零点(RHPZ)、那么可实现的最大交叉频率是 RHPZ 频率的1/5到1/10。

    对于这些更复杂的拓扑、好的做法是先使用保守的补偿网络、然后在实验室中使用网络分析器对其进行优化。

    对于一个电池充电器、你实际上并不需要电压控制环路中的高带宽、这是因为将不会有任何快速且巨大的变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    现在零点在1kHz、极点在7kHz

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    良好的做法是将交叉频率设置为 RHPZ 的1/10、将零点设置为交叉频率的1/10、并将极点设置为 RHPZ 频率。 这样、您在 fco 处具有零点的全相升压、并且极点将仅开始将相位降低到略高于 fco 的水平。 在您的情况下、这意味着零点在350Hz、fco 在3.5kHz、极点在35kHz。 请记住、此建议仅用于电压控制、在充电器应用中、如果电压环路比电流环路慢、可能会很有用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    半桥 LLC 转换器的补偿电路如何计算?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请针对这个问题打开一个单独的主题、因为它与 PMP10081设计无关。