This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010210:CLB 配置和如何配置12 PWM 以控制18个 GaN FET

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010210, SYSCONFIG, POWERSUITE, C2000WARE

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1331131/tida-010210-the-clb-configuration-and-how-to-configure-12-pwm-for-controlling-the-18-gan-fet

器件型号:TIDA-010210
Thread 中讨论的其他器件:SysConfigC2000WARE

您好、TI 员工

从 TIDA-010210的源代码来看、CLB 初始化是使用 SysConfig 工具配置的。 但当我使用 CCS 打开 TIDA-010210源代码时、我看不到基于 powerSUITE 的 SysConfig 文件。 我在哪里可以找到它、或者是否有文档清楚地讨论了 CLB 逻辑?

谢谢!

景航  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果安装 C2000Ware DP SDK、则应在以下文件夹中看到它:

    不幸的是,我们没有很多关于这方面的文档。 我随附了一份来自在 TI 工作时间较长的那位原始设计人员的初始副本

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的答复。 当我尝试使用 SysConfig 工具打开文件"anpc_inverter_fault_protection_logic.syscfg"时、图中显示了错误。