请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010210 Thread 中讨论的其他器件:SysConfig、 C2000WARE
您好、TI 员工
从 TIDA-010210的源代码来看、CLB 初始化是使用 SysConfig 工具配置的。 但当我使用 CCS 打开 TIDA-010210源代码时、我看不到基于 powerSUITE 的 SysConfig 文件。 我在哪里可以找到它、或者是否有文档清楚地讨论了 CLB 逻辑?
谢谢!
景航