大家好、
我遇到了一个问题,作为图片显示,你能帮我检查吗?
谢谢!
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我遇到了一个问题,作为图片显示,你能帮我检查吗?
谢谢!
你好、简森、
如果您合上后再重新打开、会发生什么情况? 您是否仍收到此警告消息?
当你尝试这些网站,你得到什么反应
https://cdsplicwc.cadence.com/
https://software-dl.ti.com/
https://downloads.ti.com/
大卫
许可证至少需要每30天检查一次、因此需要连接互联网。
请再次检查是否已连接到互联网、然后启动 PSpice for TI。
我猜它以前工作过、而且您确实连接了互联网、但这是调试的第一步。
如果这不起作用、请执行以下操作:
共享 CDS_LIC_QA_TEST 日志文件。 此处的说明: 如何设置 CDS_LIC_QA_TEST 变量? (cadence.com)
大卫
以下是相关说明:
为 CD_许可证_质量保证_ 测试 环境变量 是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。 该变量用于对许可问题进行故障排除。 CD_许可证_质量保证_ 测试 必须在调用 Cadence 工具之前进行设置。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。
窗口中 :
访问 Windows 按钮、然后运行 系统属性高级 > 环境变量>系统变量>新建> CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadence\qalog.txt
设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到 许可错误、请将 qalog.txt 文件发送给客户支持。 qalog.txt 文件会随着时间的推移而增大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。
注意:不要在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请将其设置为 c:\cadence 或其它驱动器(如 d:\)。
请发布此处生成的文件。 我将转至 Cadence 进行分析。
大卫