This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:许可证问题

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325839/pspice-for-ti-license-issue

器件型号:PSPICE-FOR-TI

大家好、

我遇到了一个问题,作为图片显示,你能帮我检查吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、

    如果计算机进入睡眠状态、该工具可以执行此操作。 这在您打开工具时是否会显示?

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,David

    对不起、我不明白您的意思。 我的计算机当前处于活动状态。

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、

    如果您合上后再重新打开、会发生什么情况? 您是否仍收到此警告消息?

    当你尝试这些网站,你得到什么反应

    https://cdsplicwc.cadence.com/

    https://software-dl.ti.com/

    https://downloads.ti.com/

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    许可证至少需要每30天检查一次、因此需要连接互联网。

    请再次检查是否已连接到互联网、然后启动 PSpice for TI。  

    我猜它以前工作过、而且您确实连接了互联网、但这是调试的第一步。

    如果这不起作用、请执行以下操作:

    共享 CDS_LIC_QA_TEST 日志文件。 此处的说明: 如何设置 CDS_LIC_QA_TEST 变量? (cadence.com)

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我已经连接到互联网、但仍然收到此提示。

    我无法输入此链接、因为我不知道以下信息、我不确定是否有问题。

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以下是相关说明:

    为  CD_许可证_质量保证_ 测试  环境变量 是在运行 Cadence 工具的客户端系统上设置的可测试代码。  该变量用于对许可问题进行故障排除。  CD_许可证_质量保证_ 测试  必须在调用 Cadence 工具之前进行设置。 该变量的值是系统上的任何可写入区域。

    窗口中

    访问 Windows 按钮、然后运行 系统属性高级 > 环境变量>系统变量>新建> CDS_LIC_QA_TEST = c:\cadence\qalog.txt

    设置此变量后、调用该工具。 如果您遇到 许可错误、请将  qalog.txt 文件发送给客户支持。  qalog.txt 文件会随着时间的推移而增大。 因此、最好在解决问题时取消设置变量。

    注意:不要在 c:\驱动器中设置此变量、因为您可能没有写入权限、文件将不会被创建。 请将其设置为 c:\cadence 或其它驱动器(如 d:\)。

    请发布此处生成的文件。 我将转至 Cadence 进行分析。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我尝试了这种方法,但无法打开它,因为它被禁止。
    然后、我找到了该文件夹、发现我没有该 qalog.txt 文件。

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应该能够为您的帐户访问环境变量。

    请看这是否有效。

    大卫

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我做不到。

    谢谢!

    简森

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、简森、

    请使用添加/删除程序应用卸载 PSpice for TI。 然后再次申请 PSpice for TI。 它应该会为您提供相同的访问密钥、但最好再次提出申请、以便您获得正确的下载。

    大卫