This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:PI 控制器调优

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1322473/tida-010054-pi-controller-tuning

器件型号:TIDA-010054

您好!

我正在设计双有源电桥并参考 TIDA-010054参考设计。 在查看 PLEC 模型时、我想知道如何计算 PI 控制器中的 Kp 和 Ki 值、以便可以将其应用到我的设计中。  

我的设计:

  • 频率= 100kHz
  • 输入电压= 100V
  • 输出电压= 300V
  • 功率= 2.5kW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您的联系。  

    对于新设计、我建议使用 PLECS 中的小信号分析工具来获得波特图、然后用波特图来微调控制器。


    此致、

    安德烈

    亚斯
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能告诉我 小信号分析工具的过程以及将如何进行调整吗?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    有关如何使用小信号分析工具、请参阅 PLECS 用户手册:

    https://www.plexim.com/sites/default/files/tutorials_categorized/plecs/analysis_tools.pdf

    借助这些工具、您可以将控制环路调整到所需的增益裕度和相位裕度。

    此致、

    安德烈

    亚斯