请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010054 您好!
我正在设计双有源电桥并参考 TIDA-010054参考设计。 在查看 PLEC 模型时、我想知道如何计算 PI 控制器中的 Kp 和 Ki 值、以便可以将其应用到我的设计中。
我的设计:
- 频率= 100kHz
- 输入电压= 100V
- 输出电压= 300V
- 功率= 2.5kW
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我正在设计双有源电桥并参考 TIDA-010054参考设计。 在查看 PLEC 模型时、我想知道如何计算 PI 控制器中的 Kp 和 Ki 值、以便可以将其应用到我的设计中。
我的设计:
您好!
有关如何使用小信号分析工具、请参阅 PLECS 用户手册:
https://www.plexim.com/sites/default/files/tutorials_categorized/plecs/analysis_tools.pdf
借助这些工具、您可以将控制环路调整到所需的增益裕度和相位裕度。
此致、
安德烈
亚斯