This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01168:TIDA-01168编程错误

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-01168

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325947/tida-01168-tida-01168-programming-error

器件型号:TIDA-01168

连接到目标时出错:
(错误-233 @ 0x0)
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。
(仿真软件包6.0.504.1)

我制作了同一个 TIDA-01168测试板、并尝试根据手册将代码插入 DSP、但出现了此错误、而且无法插入代码。 有时连接建立、芯片的存储器被识别、但当我加载代码时、再次出现错误、我无法继续进行实验。 请提供帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wblim、

    在插入代码时、使用 JTAG 似乎会出现连接问题。 您可以尝试使用其他可用的 JTAG、或重新检查 JTAG 引脚和其他相关硬件器件的连接。 由于芯片的存储器有时只能被识别、所以也可能出现代码错误。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    문제를 해결하지 못합니다 μ A。 가끔 칩과 연결되어 있는 것 같아서 메모리 브라우저에 들어가서 값을 읽을 수 있지만 그게 다입니다 μ A。 콘솔 창에는 완전히 연결되지 않았으며 현재 다시 연결할 수 없으며 다음 메시지만 계속 표시됩니다 μ A。 C28xx:대상에 연결하는 중 오류 발생:(错误-1155 @ 0x0)장치가 저전력 모드로 작동할 수 있습니다。 디버거가 장치를 강제로 깨웠습니다 μ A。 'm ü 확인’t ü 을 선택하여 디버그 연결을 완료합니다(Emulation package 12.6.0.00029).