请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-01168 
连接到目标时出错:
(错误-233 @ 0x0)
JTAG IR 和 DR 扫描路径无法循环位、它们可能会损坏。
尝试扫描 JTAG 扫描路径失败。
目标的 JTAG 扫描路径似乎损坏了
停留在1或停留在零故障的线性调频脉冲。
(仿真软件包6.0.504.1)
我制作了同一个 TIDA-01168测试板、并尝试根据手册将代码插入 DSP、但出现了此错误、而且无法插入代码。 有时连接建立、芯片的存储器被识别、但当我加载代码时、再次出现错误、我无法继续进行实验。 请提供帮助。