This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PCIe openVX 节点访问

Guru**** 2609285 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1325238/pcie-openvx-node-access

我目前在福特工作、在我们的 ADAS 模块中使用 TDA4V-H。我们发现 openVX 9.0版本中不存在 PCIe OpenVX 节点访问。 我们正在尝试从连接到模块中 PCIe 插槽的 NVMe 驱动器中获取映像、并希望 openVX 节点访问此 NVMe 驱动器。 您能否提供有关使用 OpenVX 节点的 PCIe 插槽的 DMA (直接存储器存取)是否可用的更新、如果可以、我们需要使用哪个 openVX 版本、并提供用于该版本的 OpenVX 命令? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vignesh:

    让我在内部检查此节点是否存在。 您能告诉我您是使用 RTOS SDK 还是其他一些 Robotics SDK 吗?

    我们的 ADAS 模块发现 OpenVX 版本中不存在 PCIe OpenVX 节点访问

    同时、您能否告诉我、您以前是否使用过此节点、SDK 9.0中不再提供此节点?

    此致、

    尼基尔