请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我目前在福特工作、在我们的 ADAS 模块中使用 TDA4V-H。我们发现 openVX 9.0版本中不存在 PCIe OpenVX 节点访问。 我们正在尝试从连接到模块中 PCIe 插槽的 NVMe 驱动器中获取映像、并希望 openVX 节点访问此 NVMe 驱动器。 您能否提供有关使用 OpenVX 节点的 PCIe 插槽的 DMA (直接存储器存取)是否可用的更新、如果可以、我们需要使用哪个 openVX 版本、并提供用于该版本的 OpenVX 命令? 谢谢