请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010070 
我是一个初学硬件设计的人、没有任何行业经验、试图从最初的原则中找出问题。 话虽如此、为什么这两个肖特基二极管与极化电容并联添加? 我知道二极管置于并联配置中、以便在发生反极性事件时为反向电流提供安全的路径。 然而、C1和 C2是极化电容器、反极性是否不会损坏它们? 此外、如果我们已经包含用于反极性和反向保护的 LM5050、这些分流二极管的需求如何?