This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010070:并联肖特基、用于跨极化电容器提供推测反向电压保护

Guru**** 2609285 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010070

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1323031/tida-010070-parallel-schottky-for-speculated-reverse-voltage-protection-across-polarised-capacitors

器件型号:TIDA-010070

我是一个初学硬件设计的人、没有任何行业经验、试图从最初的原则中找出问题。 话虽如此、为什么这两个肖特基二极管与极化电容并联添加? 我知道二极管置于并联配置中、以便在发生反极性事件时为反向电流提供安全的路径。 然而、C1和 C2是极化电容器、反极性是否不会损坏它们? 此外、如果我们已经包含用于反极性和反向保护的 LM5050、这些分流二极管的需求如何?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    感谢您关注 TIDA-010070参考设计。  

    我同意您的看法、即该设计通过 LM5050实现反向电压保护、并且我认为无需肖特基二极管 D2。

    我已经联系了 TIDA-010070的设计人员、并会回来向您提供他的回复。

    此致、
    马丁·施泰伯勒

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    D2仅用于内部测试和调试、不是最终电路所必需的。

    TIDA-010070原理图显示了 原理图- TIDA-010070D2未组装、 请参阅下图。 这是设计指南中的一个拼写错误、也应该不会填充在设计指南中。  


    感谢您观看!

    此致、

    马丁·施泰伯勒