主题中讨论的其他器件:ALM2403-Q1
大家好、
客户有问题需要您的帮助:
将输入电压更改为12V 后、如果未连接解码器、激励输出如下:绿色为 EXC+、底部有一个扁平部件

连接旋转变压器解码器后、EXC-和 EXC+波形变得非常不标准、如下所示:左侧为 EXC+和 EXC-;右侧为 OEXC 信号


考虑到 AD1210解码电路的励磁输出是10kHz 励磁信号、请参阅上一个问题、将励磁信号的频率更改为10kHz、 将 EXC_STEP_PER_PERIOD 64 /*每个 EXC 周期2^6 -> 6位分辨率*/ 64将此行函数中的值修改为32、结果发现在未连接旋转变压器解码器和旋转变压器的情况下、激励信号波形是相同的、 但振幅为4.5-8.2V、如下图所示:

我想提出以下问题:
1.励磁信号的频率和旋转变压器的模型之间是否存在关系?
2.对于上面的波形失真,我应该如何修改 C3和 C4的值来改善波形? 有人以前提到过这个问题,并提供了一个计算工具 http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm,但不知道如何使用它;
3、如何针对频率为10KHz 的励磁信号的振幅在1V 到4V 的幅度范围内进行调整?
期待收到工程师的回复、非常感谢!
此致、
本