This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01527:旋转变压器信号解码问题

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: ALM2403-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1318604/tida-01527-resolver-signal-decoding-issue

器件型号:TIDA-01527
主题中讨论的其他器件:ALM2403-Q1

大家好、

客户有问题需要您的帮助:  

将输入电压更改为12V 后、如果未连接解码器、激励输出如下:绿色为 EXC+、底部有一个扁平部件

连接旋转变压器解码器后、EXC-和 EXC+波形变得非常不标准、如下所示:左侧为 EXC+和 EXC-;右侧为 OEXC 信号

考虑到 AD1210解码电路的励磁输出是10kHz 励磁信号、请参阅上一个问题、将励磁信号的频率更改为10kHz、  将 EXC_STEP_PER_PERIOD 64 /*每个 EXC 周期2^6 -> 6位分辨率*/ 64将此行函数中的值修改为32、结果发现在未连接旋转变压器解码器和旋转变压器的情况下、激励信号波形是相同的、 但振幅为4.5-8.2V、如下图所示:

我想提出以下问题:
1.励磁信号的频率和旋转变压器的模型之间是否存在关系?

2.对于上面的波形失真,我应该如何修改 C3和 C4的值来改善波形? 有人以前提到过这个问题,并提供了一个计算工具 http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm,但不知道如何使用它;

3、如何针对频率为10KHz 的励磁信号的振幅在1V 到4V 的幅度范围内进行调整?

期待收到工程师的回复、非常感谢!

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、我是该设计的作者。 我将更详细地探讨这个问题、但请接受延迟。 我现在去国外旅行。

    感谢您的理解。

    此致、Jiri Panacek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、我已经从旅行中回来了。 让我来回答您的问题。

    1.励磁信号的频率和旋转变压器的模型之间是否存在关系?

    旋转变压器制造商为给定旋转变压器器件型号定义了激励频率。 请参阅旋转变压器的数据表。 我看到的大多数旋转变压器都是针对10kHz 或5kHz 激励频率指定的。 由于次级绕组空载运行、旋转变压器励磁实际上是电感。 这意味着、当降低激励频率时、流经旋转变压器初级绕组的 RMS 电流会增加。 在极端情况下、电流增加会导致磁路饱和。

    2.对于上面的波形失真,我应该如何修改 C3和 C4的值来改善波形? 有人以前提到过这个问题,并提供了一个计算工具 http://sim.okawa-denshi.jp/en/OPtazyuLowkeisan.htm,但不知道如何使用它;

    这是用于计算多重反馈滤波器的正确网页。 我使用了相同的工具。 如果生成采用10kHz 调制的 PWM、需要重新计算滤波器。 这意味着要更换 C4和 C3。 电流滤波器的截止频率为9.6kHz。 这已经是-3dB 点。 因此、在软件中更改激励频率时会看到如此低的振幅。 访问上述网页并尝试使用20kHz 的截止频率。

    您可能还需要减小 C1和 C5电容器。 尝试10pF。

    3、如何针对频率为10KHz 的励磁信号的振幅在1V 到4V 的幅度范围内进行调整?

    我在上面已经回答过了。

    您所显示的波形失真给我留下您使旋转变压器励磁器过载的印象。 EXC+ anad EXC-信号具有一定的电压顺从性。 这意味着 AB 类放大器必须有足够的余量。 对于7Vrms、EXC 信号上的振幅为9.9V 峰峰值。 如果为激励提供12V 电压、则在负峰值和正峰值期间仅可获得~1V 的余量。 当旋转变压器获取~Ω 100mA 峰值时、10欧姆电阻器(R15、R24、R50、R51)上的压降 已经达到1V、没有空间放置双极晶体管。

    回顾:

    * AB 类放大器需要额外的余量来生成不失真的输出信号

    *使用 ALM2403-Q1器件替代分立式 AB 类放大器->可以在较低的电压下工作

    *在更改激励频率时,还需要更改所有滤波器的截止频率

    *降低激励频率会导致输出电流增加。 这会使放大器升温、可能导致输出级永久损坏和磁电路(旋转变压器)饱和。

    希望这对您有所帮助、

    此致、Jiri