This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-01605:CAP C39、C40的用途

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1316616/tida-01605-purpose-of-cap-c39-c40

器件型号:TIDA-01605

您好!

在原理图中,栅极驱动器电路(G1-S1,G2-S2)电容器(C39,C40)按如下方式连接。 客户想知道连接这些电容器的用途。

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谁能回答这个问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我们希望进一步调节 FET 导通速度、则这些电容器是占位件。 但在实际的电路板构建中、这些电容器没有被安装。