This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PMP9802:功能说明

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61089, TLV62130, BQ25170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1317911/pmp9802-functionality-clarification

器件型号:PMP9802
主题中讨论的其他器件:TPS61089、 TLV62130、 BQ25170

您好!

我需要设计一个看起来与 PMP9802中的电路类似的电路。 因此、我一直在研究材料和设计的工作原理、并对其功能存在疑问。 据我所知、整个概念基于这样一个事实、即 TLV62130和 TPS61089都在省电模式下工作、因此它们的输出可以直接合并、同时相应地改变其输出标称值。

测试报告(第2.1节)中有时提到"当其 VOUT 引脚中的电压高于设置电压时、TLV62130和 TPS61089将停止开关。 没有反向电流流入转换器。 利用 PSM 的原理、可以通过设置不同的目标输出电压来实现 TLV62130和 TPS61089的运行序列。' 我用粗体突出显示的句子让我有点困惑。 我知道对于 TPS61089转换器有这种方法、但通过查看 TLV62130的 SW 引脚、我们有一条通过 HS-MOSFET 的体二极管通往引脚 PVIN 的路径、不是吗?

为什么我们说没有反向电流流过? 是因为外部二极管 D1和 D2?

在本例中、TLV62130的输入端只有 VGRID (不是电池)、如果它缺失、不会有问题、因为 VBUS 电压现在已通过上述路径馈送到输入端、导致 TLV62130启动和切换? 我想我不应该仅仅依赖 VGRID 缺失导致转换器关闭的事实、而是考虑到上述效应、我还应该确保其编程输出低于 TPS61089、以确保其停止运行(如在参考设计中所示)。

此外、当 TPS61089转换器未切换时、是否有任何电流从超级电容器泄漏到转换器及其输出? 我只问这个问题、因为在本例中、超级电容器实际上是锂离子电池、我担心它的充电器(bq25170)会由于电池向 TPS61089和 VBUS 泄漏的电流而无法在10小时的窗口内终止充电周期。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    1.对于 TLV6230、当12V 失效时、其输入为 镍氢电池、约为6.4V 至4.5V、其输出电压为4.6V、其体二极管约为0.2V、因此  从输出到输入侧的反向电流很少。

    2.在您的情况下,如果漏掉了 VGRID,输出将通过体二极管将输入充电到4.4V (需要 D1来防止反向电流)。 阻止其运行的最有效方法是禁用其 EN (连接 EN 到 VGRID)

    3.当 TPS61089未切换时、除非 输出低于输入、否则不会有从输入到输出的任何电流(可能必须考虑二极管压降)。

    [quote userid="589384" url="~/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1317911/pmp9802-functionality-clarification 无法在10小时窗口内终止充电周期

    我不确定这一点、您能解释一下吗?

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Fergus:

    这些都是很棒的见解、谢谢。

    再来看看您讲过的第2点、如果输入由输出充电到4.4V、也可以启用 TLV6230吗? 我的意思是、EN 连接到输入、而输入由输出端充电。 除非您是要在二极管之前连接 EN;这是合理的。

    我使用10h 窗口的意思是、 bq25170具有一个快速充电安全计时器(标称值为10小时)、必须在该计时器内完成充电算法。 数据表中规定该规格可以  

    "系统负载可以与电池并联、 只要平均系统负载不会阻止电池在安全计时器期间内充满电 。 当系统负载与电池并联时、输入电流将由系统和电池共享"

    因此我的问题是系统负载过高、以至于它会阻止在此窗口内充电。 但是、我想、根据您所说的内容、情况将不会如此。 输出将高于输入、因此不会有电流沿该方向流动。

    此致!
    尼科斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nikos、

    只是为了跟进您所做的第2点,是否不是输入由输出充电至4.4V,这也可以启用 TLV6230? 我的意思是、EN 连接到输入、而输入由输出端充电。 除非您打算在二极管前面连接 EN;这是合理的。

    是的、当 EN 连接到输入时、电压足以启用 TLV6230。 但是、由于输出高于输入、因此该器件无法工作。

    我将使用 MV AE Athos Zhao 分析 TLV62130的工作条件。

    对于 10h 的窗口、我知道 TPS61089不会产生任何反向电流。

    此致、

    费格斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Nikos!

    参考设计。 当输出存在但输入电压不存在时、输入侧会通过高侧体二极管充电。 如果 Vout+doe 压降> UVLO 且 EN 引脚已启用、则器件将切换。

    帅

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    太好了、感谢大家的说明。 我现在对电路有了一个清晰得多的了解。