Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS4541
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-00976 主题中讨论的其他器件:THS4131、 THS4541
大家好、
我们是否可以 在不更改任何外部元件的情况下将 THS4131更改为 TH4541?
尼森
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS4541
大家好、
我们是否可以 在不更改任何外部元件的情况下将 THS4131更改为 TH4541?
尼森
尊敬的 Nison:
如果您正在寻找适用于低侧电流感应应用的参考设计、我将 在此处为您提供一个参考设计。
是否有理由希望使用 THS4541而不是 THS4131? 选择 THS4131是因为它具有宽电源电压范围、THS4131的输入共模电压接近正电源轨、因此可在进行来自正电源轨的电流检测时提供更大的灵活性。

高侧电流感应参考设计适用于5V 至30V 的电源电压范围。 THS4541的最大电源电压接近5V、因此您可以使用 THS4541获得很大的灵活性。 但是、您仍然可以将 THS4541与外部元件一起使用、如参考设计的图3所示。 请注意、THS4541的封装与 THS4131的封装不同、因此在切换器件时必须采用新的布局。
谢谢。
尼克