This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-00976:将 THS4131更改为 TH4541

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: THS4131, THS4541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1319803/tida-00976-change-ths4131-to-th4541

器件型号:TIDA-00976
主题中讨论的其他器件:THS4131THS4541

大家好、

我们是否可以 在不更改任何外部元件的情况下将 THS4131更改为 TH4541?

尼森  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    另一个问题是:该电路具有高侧电流检测功能、如何将其更改为低侧电流 检测功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Nison:

    如果您正在寻找适用于低侧电流感应应用的参考设计、我将 在此处为您提供一个参考设计

    是否有理由希望使用 THS4541而不是 THS4131? 选择 THS4131是因为它具有宽电源电压范围、THS4131的输入共模电压接近正电源轨、因此可在进行来自正电源轨的电流检测时提供更大的灵活性。

    高侧电流感应参考设计适用于5V 至30V 的电源电压范围。 THS4541的最大电源电压接近5V、因此您可以使用 THS4541获得很大的灵活性。 但是、您仍然可以将 THS4541与外部元件一起使用、如参考设计的图3所示。 请注意、THS4541的封装与 THS4131的封装不同、因此在切换器件时必须采用新的布局。

    谢谢。

    尼克