This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1285EVM-PDK:功能电路问题

Guru**** 2896370 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1285

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1315159/ads1285evm-pdk-functional-circuit-problem

器件型号:ADS1285EVM-PDK
主题中讨论的其他器件:ADS1285

大家好、

我在查看 ADS1285-EVM 电路时、 在 ADC 前端找到了一个功能电路 (如下图所示)。 如果使用单端输入、该电路有什么作用、滤波器?

此外、如果我想根据 ADS1285-EVM 进行一些更改(例如添加运算放大器电路)、是否建议将此功能电路放置在整个信号输入的前面?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Xingwitt:

    是的、此电路提供输入信号滤波、并且它还针对超出 ADS1285的输入电压额定值提供少量的输入保护。

    如果使用 ADS1285内部 PGA、则可以将此电路移到整个信号链的前端。  但是、如果绕过内部 PGA、则建议将此电路直接连接到 ADS1285输入。

    此致、
    N·基思
    精密 ADC 应用