Other Parts Discussed in Thread: ADS1285
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:ADS1285EVM-PDK 主题中讨论的其他器件:ADS1285
大家好、
我在查看 ADS1285-EVM 电路时、 在 ADC 前端找到了一个功能电路 (如下图所示)。 如果使用单端输入、该电路有什么作用、滤波器?
此外、如果我想根据 ADS1285-EVM 进行一些更改(例如添加运算放大器电路)、是否建议将此功能电路放置在整个信号输入的前面?