请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TIDA-010203 主题中讨论的其他器件:TIDA-010062、
您好!
我没有看到任何有关主频率的信息。
它可以在50 Hz 至700 Hz 的频率下工作还是仅在50 Hz 至60Hz 的频率下工作? 在 TIDA-010062中、我看到它设计为在47Hz 到63Hz 之间工作、但在 TIDA-010203中不执行任何操作。
提前感谢您的答复、
奥利维耶
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我没有看到任何有关主频率的信息。
它可以在50 Hz 至700 Hz 的频率下工作还是仅在50 Hz 至60Hz 的频率下工作? 在 TIDA-010062中、我看到它设计为在47Hz 到63Hz 之间工作、但在 TIDA-010203中不执行任何操作。
提前感谢您的答复、
奥利维耶
您好、Olivier、
通常、所有 PFC 设计均采用47Hz ~63Hz、这可以覆盖50Hz 和60Hz 电网、容差为+/- 5%。 TIDA-010203中也是如此。
我想您希望以50Hz 至700Hz 的频率运行 PFC。
从硬件角度来说、它可以支持 这一点。 但是、固件中需要进行一些更改。
我在思考以下几点:
供您参考。
您好、Olivier、
抱歉、通知您该电路板不可订购。 但您可以通过其设计文档来构建它。