This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010203:最大主频率

Guru**** 2609895 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010062, TIDA-010203

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1314143/tida-010203-max-main-frequency

器件型号:TIDA-010203
主题中讨论的其他器件:TIDA-010062

您好!

我没有看到任何有关主频率的信息。

它可以在50 Hz 至700 Hz 的频率下工作还是仅在50 Hz 至60Hz 的频率下工作? 在 TIDA-010062中、我看到它设计为在47Hz 到63Hz 之间工作、但在 TIDA-010203中不执行任何操作。

提前感谢您的答复、

奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    通常、所有 PFC 设计均采用47Hz ~63Hz、这可以覆盖50Hz 和60Hz 电网、容差为+/- 5%。 TIDA-010203中也是如此。

    我想您希望以50Hz 至700Hz 的频率运行 PFC。

    从硬件角度来说、它可以支持 这一点。 但是、固件中需要进行一些更改。

    我在思考以下几点:

    1. SPLL 仅配置为50Hz/60Hz、您可以让它遵循电网频率;
    2. 电压环路中有一个去耦滤波器、可过滤2倍线路频率纹波、您可 根据电网频率调整其参数;
    3. 电流环路可能不够高、在700Hz 交流频率下、iTHD 可能会更糟;

    供您参考。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的回答、正确的、此应用应该在50至700Hz 的频率范围内工作。 因此、如果硬件工作正常、我将调整 SPPL 和陷波。 您知道从何处可以购买 EVM 板吗?

    奥利维耶

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Olivier、

    抱歉、通知您该电路板不可订购。 但您可以通过其设计文档来构建它。

    www.ti.com.cn/.../tidm861