请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
我是一家公司的设计工程师。 我公司一般与分销商开展业务、而不是直接与 TI 开展业务。 但是、为了在我的设计中指定 TI 器件、我原本打算使用您的设计资源来设计一个简单的巴特沃斯滤波器、以便低频通过传感器信号来消除噪声。
当我看到工具推荐的器件型号时、不得不重新登录。 几年前,我与你建立了一个设计师的帐户,但它似乎已经被清除,可能是因为这个新的计划。 我曾尝试设置登录名、但在 https://www.ti.com/myti-dashboard/docs/mytidashboard 被视为 需要输入的"结算信息"信息、该信息允许直接从 TI 在线购买。 我不是在该公司直接从 TI 购买产品。 如果您的工程设计工具仅供直接采购人员访问、我将指定其他来源。
在做出这个新的改变后、将一切顺利进行。 由于我使用 TI 器件进行设计已超过45年、因此我很乐意知道是否/何时消除此"特性"。