This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 用于访问设计工具资源的强制购买信息的 TI 更改

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1312086/ti-change-to-force-purchase-information-for-access-to-design-tools-resources

我是一家公司的设计工程师。  我公司一般与分销商开展业务、而不是直接与 TI 开展业务。  但是、为了在我的设计中指定 TI 器件、我原本打算使用您的设计资源来设计一个简单的巴特沃斯滤波器、以便低频通过传感器信号来消除噪声。

当我看到工具推荐的器件型号时、不得不重新登录。  几年前,我与你建立了一个设计师的帐户,但它似乎已经被清除,可能是因为这个新的计划。  我曾尝试设置登录名、但在 https://www.ti.com/myti-dashboard/docs/mytidashboard 被视为 需要输入的"结算信息"信息、该信息允许直接从 TI 在线购买。  我不是在该公司直接从 TI 购买产品。  如果您的工程设计工具仅供直接采购人员访问、我将指定其他来源。

在做出这个新的改变后、将一切顺利进行。  由于我使用 TI 器件进行设计已超过45年、因此我很乐意知道是否/何时消除此"特性"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roger、

    很抱歉、您遇到了这种沮丧-您可以忽略创建结算信息的请求、继续您的设计活动。

    周末愉快!

    吉姆

    在线支持经理

    德州仪器(TI)