This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010054:TIDA-010054:将输出电压控制在500V 以上

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: TIDA-010054

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1307382/tida-010054-tida-010054-control-the-output-voltage-to-exceed-500v

器件型号:TIDA-010054

TI 团队您好

我正在尝试修改电压闭环的控制情况。 当输出电压超过500V 时、电感器电流开始波动并逐渐增加。 当输出电压达到550V 左右时、过大的电流波动会触发 CBC 保护。 我希望获得更高的输出电压、在此之前、我在初始程序中关闭了输出电压限制保护功能。 电流电压闭环是 DF22控制器。 我想知道输出电压超过550V 左右引起的断电是否与控制环路有关、以及如何修改它。

感谢您的支持。

代芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Devin:

    您能否更详细地描述一下您的测试条件? 您是否有确切的 TIDA-010054硬件? 输入电压是多少? 您要在哪种负载下测试?

    您能否在系统跳闸之前共享电流波形?


    重要的一点是、TIDA-010054 HW 仅针对高达500V 输出电压进行设计和测试。 进一步增加电压可能会导致故障、元件额定值。  

    通常、随着输出电压的增加、DAB 中可能会损失软开关、而这将导致损耗增加。
    此外、电感器电流波形将发生变化、电感器峰值电流将显著增加。


    作为我们的 HW 的示例、 10kW、800Vin 和500Vout 时、初级侧的电感器峰值电流将是14.5A。
    次级侧的反向电流 将为22 A、
    如果我们将输出电压增加到550V 并保持10kW、则次级上的电感器峰值电流约为18.5A 和30A。


    此致、

    安德烈

    亚斯