TI 团队您好
我正在尝试修改电压闭环的控制情况。 当输出电压超过500V 时、电感器电流开始波动并逐渐增加。 当输出电压达到550V 左右时、过大的电流波动会触发 CBC 保护。 我希望获得更高的输出电压、在此之前、我在初始程序中关闭了输出电压限制保护功能。 电流电压闭环是 DF22控制器。 我想知道输出电压超过550V 左右引起的断电是否与控制环路有关、以及如何修改它。
感谢您的支持。
代芬
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
TI 团队您好
我正在尝试修改电压闭环的控制情况。 当输出电压超过500V 时、电感器电流开始波动并逐渐增加。 当输出电压达到550V 左右时、过大的电流波动会触发 CBC 保护。 我希望获得更高的输出电压、在此之前、我在初始程序中关闭了输出电压限制保护功能。 电流电压闭环是 DF22控制器。 我想知道输出电压超过550V 左右引起的断电是否与控制环路有关、以及如何修改它。
感谢您的支持。
代芬
尊敬的 Devin:
您能否更详细地描述一下您的测试条件? 您是否有确切的 TIDA-010054硬件? 输入电压是多少? 您要在哪种负载下测试?
您能否在系统跳闸之前共享电流波形?
重要的一点是、TIDA-010054 HW 仅针对高达500V 输出电压进行设计和测试。 进一步增加电压可能会导致故障、元件额定值。
通常、随着输出电压的增加、DAB 中可能会损失软开关、而这将导致损耗增加。
此外、电感器电流波形将发生变化、电感器峰值电流将显著增加。
作为我们的 HW 的示例、 10kW、800Vin 和500Vout 时、初级侧的电感器峰值电流将是14.5A。
次级侧的反向电流 将为22 A、
如果我们将输出电压增加到550V 并保持10kW、则次级上的电感器峰值电流约为18.5A 和30A。
此致、
安德烈
亚斯