This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIDA-010062:实验3空载时的过流触发标志

Guru**** 2609895 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1302641/tida-010062-lab-3-overcurrenttrip-flag-at-no-load

器件型号:TIDA-010062

您好!

我通过提供75Vrms 的交流输入、然后运行代码并将 Vrms 提高到120V 输入来测试实验3。

但是、在500欧姆 CR 负载(建议)下、输出电压会降低(160V)、"TTPLPFC_pwm_SwState.enum_pwmSwStation"显示"过流跳闸"

-即使在无负载时,也会出现过流跳闸标志,但输出电压为180V。

如何清除此行程?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好

    我想、在您增加输入电压期间、故障会被触发。

    可能您的峰值输入电压高于输出电压、因此电流失控。

    为了避免这种情况、您可以增加输出电阻、或设置较高的输入电流目标。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、我正在运行代码、然后缓慢地开始将输入电压从零增加到120V。

    系统显示"欠压跳闸"低于75伏、一旦超过75-80V、就会立即显示过流跳闸。  

    我将电阻增加到1000欧姆、仍然显示过流跳变

    然后、我还尝试通过更改 ttplpfc.c 文件的行799和行426、将 TTPLPFC_ac_cur_ref_pu 从0.03f 增大到0.14f。

    仍在欠压跳闸清除后、过流跳闸标志即会出现。

    我使用的是相同的元件、因此也使用了相同的 PTC (仅未组装 EMI 滤波器)

    有什么清除过流跳闸情况的建议?

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否分享用于测试 Lab3的电流环路补偿值的快照?

    此致、