您好!
我通过提供75Vrms 的交流输入、然后运行代码并将 Vrms 提高到120V 输入来测试实验3。
但是、在500欧姆 CR 负载(建议)下、输出电压会降低(160V)、"TTPLPFC_pwm_SwState.enum_pwmSwStation"显示"过流跳闸"

-即使在无负载时,也会出现过流跳闸标志,但输出电压为180V。
如何清除此行程?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我通过提供75Vrms 的交流输入、然后运行代码并将 Vrms 提高到120V 输入来测试实验3。
但是、在500欧姆 CR 负载(建议)下、输出电压会降低(160V)、"TTPLPFC_pwm_SwState.enum_pwmSwStation"显示"过流跳闸"

-即使在无负载时,也会出现过流跳闸标志,但输出电压为180V。
如何清除此行程?
此致、
您好!
是的、我正在运行代码、然后缓慢地开始将输入电压从零增加到120V。
系统显示"欠压跳闸"低于75伏、一旦超过75-80V、就会立即显示过流跳闸。
我将电阻增加到1000欧姆、仍然显示过流跳变
然后、我还尝试通过更改 ttplpfc.c 文件的行799和行426、将 TTPLPFC_ac_cur_ref_pu 从0.03f 增大到0.14f。
仍在欠压跳闸清除后、过流跳闸标志即会出现。
我使用的是相同的元件、因此也使用了相同的 PTC (仅未组装 EMI 滤波器)
有什么清除过流跳闸情况的建议?
此致、