This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] PSPICE-FOR-TI:如何在 PSPICE-FOR-TI 上显示图形

Guru**** 2609945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/tools/simulation-hardware-system-design-tools-group/sim-hw-system-design/f/simulation-hardware-system-design-tools-forum/1309121/pspice-for-ti-how-to-display-graphs-on-pspice-for-ti

器件型号:PSPICE-FOR-TI

您好!

第1季度
是否可以在同一幅图上显示黄色和红色波形? 在仿真逻辑 IC 和模拟时、逻辑 IC 输出是否与模拟输出分开显示?

第2季度
与 Q1相关。 逻辑 IC 的输出与模拟图区域以独立的帧显示。 这是逻辑时间图吗? 此外、后缘是黄色的、但这意味着什么?

第3季度
Q1使用 NAND 运行、但如果我将其设置为 NOR、则无法进行仿真。 请告诉我该怎么做。 错误(ORPSIM-15461):X_U13的接口节点数不正确。

谢谢。

科诺

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    数字信号位于单独的图中、因为它们没有与模拟信号相同的 y 轴"刻度"。

    您可以尝试从仿真配置文件中删除未使用的库、以查看您是否可以使用 NOR 进行仿真。 某些模型可能使用了相同的名称、并且导致了冲突。

    -jc